This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:TPD2E001DRYR

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1462838/tpd2e001-tpd2e001dryr

器件型号:TPD2E001

工具与软件:

您能否告诉我们该组件是否符合 UL94V0标准、如果符合、您能否向我们发送相应的证书?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelkrim:

    除非数据表中另有说明、否则假定其通过 UL94-V0认证、根据 TI 网站:

    https://www.ti.com/support-quality/certifications-and-standards/certifications-home.html 

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    浏览过数据表、我找不到任何有关 TPD2E001DRYR 元件 UL94V0合规性的信息。 您能否向我发送一份有关 UL94VO 标准明确说明的文档?

    提前感谢。

    此致。

    Abdelkrim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelkrim:

    如前所述、除非数据表中另有说明、否则 TI 器件均假定通过了 UL94-V0认证。

     

    此致、

    Sebastian