This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:TUSB2046I

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470562/tusb2046i-tusb2046i

器件型号:TUSB2046I
Thread 中讨论的其他器件:TPS2557

工具与软件:

下記の通り、TSUB2046を使用した回路を設計しています。(TPS2557DRBTに接続)μ A

申し訳ありませんが、この回路図 のチェックをお願いできますでしょうか?

#何か必要な情報が有ればご連絡頂けると助かります。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我正在进行原理图审阅、今天晚些时候会将我的评论发送给大家。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送 PDF 文件吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF送付しますe2eti.com/.../TUSB2046.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、我会在星期一之前发送我的评论。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我唯一的问题是 OWN#1的工作原理是什么?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    確認ありがとうございます。μ A

    以下、PWRON# 1の動作を記載しますので、ご確認お願いします。Ω

    ——

    (1)デバイス正常起動:#PWRON#1="L"

      - TPS2557DRBT-EN="H"->"TPS2557 Enable"   

      - Q1-3pin 开路:+5V outputには影響無し

    (2)電源down:#PWRON#1="H"   

      -  TPS2557DRBT-EN="L"  -> TPS2557禁用

      - Q1-3pin ="L"-->負荷100Ω経由で、急峻に+ 5Vレベルダウンさせる

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,整体原理图看起来很好。

    好的

    Brian