This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:最短数据保持时间

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472951/ds280br810-minimum-data-hold-time

器件型号:DS280BR810

工具与软件:

尊敬的团队:  

 

我目前使用 DS280BR810器件。 在数据表的第6.7节"时序要求-串行管理总线接口"下的"SMBus 开关特性(SMBus 主模式)"表中指定了0.9μs 的典型数据保持时间。 不过、数据表中未列出最小值。 请您向我提供这个最低金额吗?

 

此致、

Konoha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Konoha、

    遗憾的是、我没有最短保持时间的数据。  但请注意、 在400kHz 下、I2C 规范的最短保持时间为0us。

    使用此器件与400kHz EEPROM 时不会出现任何问题。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您回答我的问题。

    谢谢!
    Konoha