This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:适用于100BASE-TX、100BASE-T11000BASE-T1的以太网 PHY

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472634/dp83tg720s-q1-ethernet-phy-for-100base-tx-100base-t1-1000base-t1

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC812S-Q1

工具与软件:

您好!

我正在寻找具有100BASE-TX、100BASE-T1和1000BASE-T1的以太网 PHY (汽车级)。 我知道 100BASE-T1和1000BASE-T1都附带独立的单独选项。 单个 PHY 不支持100BASE-T1和1000BASE-T1。

  1. 请添加/更正我的上述理解。
  2.  1000BASE-T1 (DP83TG720S-Q1)是否与 100BASE-T1兼容 ?
  3. 另请分享支持 100BASE-TX、100BASE-T1和1000BASE-T1的可用选项(汽车级)。  

谢谢!

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    [quote userid="627156" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472634/dp83tg720s-q1-ethernet-phy-for-100base-tx-100base-t1-1000base-t1我明白 100BASE-T1和1000BASE-T1都附带了独立的独立选项。

    是的、100BASE-T1和1000BASE-T1有不同的 PHY 类别/系列。

    [quote userid="627156" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472634/dp83tg720s-q1-ethernet-phy-for-100base-tx-100base-t1-1000base-t1单个 phy 不支持100BASE-T1和1000BASE-t1.

    是的、单个 PHY 模型支持100BASE-T1或1000BASE-T1、但不能同时支持两者。

    [报价用户 id="627156" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472634/dp83tg720s-q1-ethernet-phy-for-100base-tx-100base-t1-1000base-t1 ]]是否 与1000BASE-T1 (DP83TG720S-Q1)兼容100BASE-T1  ?

    DP83TG720S-Q1与许多不同的 TI 100BASE-T1 PHY 产品(例如 DP83TC812S-Q1)封装兼容。 为了适应功能不同的引脚、需要更改一些 BOM、但 器件可以直接安装在电路板上的同一插槽中。 有关更多详细信息、请参阅 TI.com 上发布的硬件翻转文档

    [报价用户 id="627156" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472634/dp83tg720s-q1-ethernet-phy-for-100base-tx-100base-t1-1000base-t1还请分享支持 100BASE-TX、100BASE-T1和1000BASE-T1的可用选项(汽车级)。

    建议使用 TI.com 产品查看器查看所有选项。 以下是适用于汽车级(带-Q1后缀的产品)和100或1000BASE-T1协议的滤波器的链接: https://www.ti.com/interface/ethernet/phys/products.html#1323=1000BASE-T1%3B100BASE-T1&1498=Automotive&

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan 分享这些细节。

    为了再次确认、我正在寻找一个 一路 PHY 带宽限制 无线需求 :100BASE-TX、100BASE-T1和1000BASE-T1。 是否存在这种解决办法?  

    1) 1)如果是、请分享器件详细信息 和参考资料。

    2)如果不是、是否可以添加一个开关并使用两个不同的 PHY 来支持全部三个?

    共享额外信息以满足我们的要求、

    下面是简图。 我们将在诊断器件中使用 PHY 器件。 车辆侧 DoIP 接口可以是 100BASE-TX、100BASE-T1或1000BASE-T1。 为了满足这一要求、我们需要对所有三个类别提供支持。

    感谢您的支持、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    为了再次确认、我要找的是 一路 PHY 带宽限制 无线需求 :100BASE-TX、100BASE-T1和1000BASE-T1。 是否存在这种解决办法?  [报价]

    我们的产品系列中没有可以支持所有这三种协议的产品。

    2)如果不是、是否可以添加交换机并使用两个不同的 PHY 来支持全部三个?

    我们尚未尝试使用开关让一组数据线路与多个 PHY 连接、因此我不 做任何评论、不知道这是可行的还是可行的。 我想注意的是、100BASE-TX 协议具有与-T1协议不同的物理和信号特性、例如使用两根双绞线而非一根双绞线以及不同的直流隔离方案、因此使用开关方案在-TX 和-T1协议之间共享数据路径可能相当困难。

    此致!

    Evan Su

    [/quote]