This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241-Q1:驱动同轴电缆、而不是 STP 电缆

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913Q-Q1, DS90UR124-Q1, DS90UR241-Q1, DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472132/ds90ur241-q1-driving-a-coax-instead-of-stp-cable

器件型号:DS90UR241-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR124-Q1DS90UB914A-Q1DS90UB913A-Q1、DS90UB913Q-Q1

工具与软件:

你好

我在 DS90UR124-Q1/DS90UR241-Q1  规格中没有看到对 同轴电缆接口的任何参考、

DS90UR124-Q1/DS90UR241-Q1 组合是否支持 ~5m 同轴电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这 不支持同轴电缆模式。 为此、请考虑使用差分屏蔽双绞线连接。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Ikram

    遗憾的是、在我的应用中、使用同轴电缆接口是强制性的。

    在许多其他串行器 /解串器解决方案中、建议使用 STP 至同轴电缆连接、如附图所示、我可以使用 DS90UR124-Q1/DS90UR241-Q1  的相同连接吗?

    如果未连接、请推荐其他 类似的串行器/解串器器 件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    对于同轴电缆连接、您可以考虑使用 DS90UB913A-Q1和 DS90UB914A-Q1、尽管它具有较低的像素深度。

    DS90UR124-Q1/DS90UR241-Q1 未验证可用于您共享的单端同轴电缆应用。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Ikram

    我将遵循您的建议并使用 DS90UB913/914器件。

    我还有以下问题:

    我的应用是非视频应用、我使用  串行器/解串器器件聚合多个低速串行接口(UART)和多个 GPIO。

    我还计划使用滤波器双倍频器等将 LVDS 接口与其他射频信号(FDM )结合起来,见下图。

    1. 您能告诉我、 假定在12位低频模式下工作、fpclk=DS90UB913器件的功率频谱密度(10MHz)吗?  
    2. 您是否在非视频应用中使用 SerDes 时遇到问题? (无同步信号....)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Ikram、我还有其他类型、

    我看到 DS90UB913Q-Q1和 DS90UB913A-Q1的最小 PCLK 频率分别为10MHz 和25MHz

    是这样吗?

    在我的应用中、为了与射频信号共存、任何替代器件是首选的工作频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni:

    是的、用于同轴电缆的913A 和914A 的额定电压仅为25至100 MHz、因此它们不支持低至10 MHz 的电压。 我们目前还没有具有 RGB/LVCMOS 输入/输出的同轴系统 SER 和 DES。  

    如果可以使用 STP、您可以考虑 具有 RGB/LVCMOS 接口的 DS90UB925-Q1和 DS90UB926-Q1。 它们可以支持5至85 MHz 的较低 PCLK 速率。

    但是、将其用于非视频信号由您自行决定、因为系统已针对视频应用进行了验证、并且会针对 RGB 应用对输入数据和时钟信号进行采样。


    此致、
    Ikram