This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:DP83825读取数据问题。

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472972/dp83825evm-dp83825-read-data-issues

器件型号:DP83825EVM

工具与软件:

您好!

我们目前正在设计中采用 DP83825、并已启动概念验证。 我可以通过 STM32H573I-DK 读写 PHY 寄存器、但我无法在 STM32 MAC 中读取数据。 PHY 的链路状态始终为启动。 您能帮助我解决这个问题吗? 我们已经遵循 STM32H573I-DK 和 DP83825 EVM 套件之间的连接。

谢谢

Ravi.ch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 DP83825作为主器件、我们有一个关于50MHz 3840T/LED2引脚在自举阶段的配置的问题。 它在自举时为高电平有效、我们知道这会将引脚20配置为 RMII 模式下的 RX_DV、这在中继器模式下很有用。 此配置是否会导致数据接收出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravich:

    它在自举时为高电平有效、我们了解到这将引脚20配置为 RMII 模式下的 RX_DV、

    RX_DV 用于中继器模式。 您是否能够 通过在初始化期间将 LED2保持在低电平来将引脚20配置为 CRS_DV?

    最好检查您的 RMII 信号是否符合数据表中所述的时序。

    此致!

    Shane