This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1229:编程指南和相关文档

Guru**** 2870850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1229, LMH1239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443091/lmh1229-programming-guide-and-related-documentation

器件型号:LMH1229
主题中讨论的其他器件: LMH1239

工具与软件:

从何处获取 LMH1229编程指南和相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我们正在向客户发布早期版本。 请接受我朋友的请求、我会通过消息发送。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    幸会。 我不熟悉这个论坛、我将如何收到它? 论坛或电子邮件中有什么内容? 除产品说明书和编程指南之外、您是否还可以了解其他信息? 我想以您为 LHM1228提供的信息为例。

    非常感谢、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    幸会。 我将通过消息发送它、您可以通过单击屏幕右上角带有通知的聊天框图标来访问它。

    我们目前还没有针对 LMH1239的可用产品、它只是编程指南和 GUI。 这两种资源都将在 TI.com 上下载提供

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    编程指南上是否有 ETA (包括寄存器映射等)?

    您参考的 GUI 是什么?

    非常感谢所有的帮助和协助、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    包含寄存器映射的编程指南、以及 GUI (LMH1229和 LMH1239的 GUI、具有眼图监视器和寄存器控制功能)将详细介绍我们的发布流程。 我预计 这两个文件将 在下个月早些时候发布到 TI.com、因为这周有 一个美国假期。  

    感谢您的耐心。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您是否具有寄存器映射编程指南中的更新状态? 我还在查找 S 参数文件或用于仿真的 IBIS 模型。

    非常感谢、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    可通过 https://www.ti.com/drr/opn/LMH1239-DESIGN 上的寄存器映射申请《编程指南》

    我们还没有适用于 LMH12x9的 S 参数文件或 IBIS 模型。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您是否对 S 参数文件或 IBIS 模型具有 ETA?

    谢谢!

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    IBIS 模型或 S 参数模型没有时间表。 由于之前讨论过如何获取 A 器件的 IBIS 模型、因此我将在本线程中告知您是否有任何更新。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您想要什么样的 S 参数? 我们有输入的回波损耗 S 参数。

    另外、对于 IBIS 模型、LMH1297IBIS AMI 是 LMH12x9的很好近似值、但仍没有计划专门为该器件生产 IBIS AMIS。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我将把你对模型拥有的东西拿出来。 我们的应用包括电缆驱动器和电缆接收器;除了要模拟电缆端、我们还需要模拟 FR4端。 我首选的是 S 参数文件;但是如果有 IBIS 文件、我将采用 IBIS。

    我很惊讶地获悉 TI 不计划为 LMH12x9生产仿真模型;我会假设客户会以12G 速度要求提供这些模型?

    非常感谢、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    [报价 userid="632547" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443091/lmh1229-programming-guide-and-related-documentation/5577018 #5577018"]我们的应用程序既有电缆驱动器又有电缆接收器;除了仿真电缆端外、我们还需要仿真 FR4端。 [报价]

    我们目前有 S 输入参数和75欧姆输出。 具体而言、我们为 IN0、IN1和 SDIOUT 提供了 S22、但不为 FR4侧提供。

    我可以与 S22 VNA 测量结果共享 Excel 工作表、或者您是否需要 SNP 格式的文件进行仿真? 我将介绍这两种格式之间的数据转换方法。  

    [报价 userid="632547" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443091/lmh1229-programming-guide-and-related-documentation/5577018 #5577018"]我很惊讶地听到 TI 没有计划为 LMH12x9生产仿真模型;我认为客户会以12G 速度要求提供这些模型?

    这是目前的情况、但可能会有变化。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我下载了更新后的 LMH1229编程指南。 本文档还没有准备好"黄金时段"。  例如、编程指南第29页中的表4-1引用了第5.1.1节、但本文档中并不存在第5.1.1节。 对不存在的段有很多这样的引用??

    最终文档何时提供?

    非常感谢、

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我正在努力解决此问题、并将在问题解决后通知您。

    即使引用的命名不正确、超链接仍然正确。 请使用可用的文档进行任何开发。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我有一个有关 SDI 同轴电缆连接的不相关问题。 具体而言、同轴电缆护罩是连接到电路 GND 还是连接到机箱/接地? 我的理解是、在中需要连接到电路 GND。 因为电路 GND 是同轴电缆中心导体的基准(?)。

    我们非常感谢您提供任何信息。

    谢谢!

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    SDI 同轴 BNC 具有连接到器件基准 GND 的 GND 引脚。 在我们的 EVM 中、有一个 GND 焊盘用于连接 BNC 同轴母连接器。 公共基准 GND 是 同轴在其基准屏蔽中的常数。

    我们在12G 设计中使用此 BNC:  

    BNC7T-EM1D-EM1D J-P-GN-ST

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭