This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:BER 测量

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470273/dp83tc813r-q1-ber-measurement

器件型号:DP83TC813R-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想进行 BER 测试。 从测试套件中可以看到、我无法理解要执行步骤4的寄存器设置。

您能告诉我如何操作吗?

此致、

Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还教我如何读取错误计数器? 从 Phy 寄存器还是数据包监控站接收?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    [报价 userid="559039" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470273/dp83tc813r-q1-ber-measurement 通过测试套件查看、我无法理解用于执行步骤#4的寄存器设置。

    请参阅 调用的第8.3.1.5.1节 数据生成器和校验器   DP83TC813x-Q1 数据表中找到。

    更多信息另请参阅数据表中的第139页。

    位13需要是0b、以便发生器生成1518字节数据包。

    根据客户希望看到的内容、他们可以查看 PHY 数据包监控站中的数据包。 我听说使用分组监控站更方便。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢你。 让我看看本 BER 测试的其他一些要点;

    1.哪个是正确的、 启用或禁用回送?

    2. PC +介质转换器对位错误进行计数、所以可以在电缆侧设置发生器/校验器吗?

    3.  关于数据表中的"写入寄存器0x0620[1]= 1'b1"说明、如何写入1'b1 ? 我无法理解这个命令。

    4.在主测试和从测试之间、唯一的硬件设置差异是决定主/从测试的自举电阻器。 我的理解是否正确?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    1. 以下哪项正确、即 启用或禁用环回?

    客户似乎正在测试 MDI 电缆侧、因此可以禁用环回。 如果用户希望检查 MAC 侧、则会出现环回。

    2.  PC +介质转换器对位错误进行计数、因此可以设置电缆侧的发生器/校验器[/QUOT]

    是的、如果用户不需要错误计数器、则可以忽略对0x0620的读取和写入、并设置0x0619[2]= 0以禁用 PRBS 校验器。

    [报价 userid="559039" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470273/dp83tc813r-q1-ber-measurement/5655266 #5655266"] 关于数据表中"写入寄存器0x0620[1]= 1'b1"的说明、如何写入1'b1 ? 我无法理解此命令。

    我的理解是、启用寄存器0x0620的位1后、用户可以在开始测试之前清除错误以复位错误计数器。 1'b1表示1二进制1。 这是一种表示法、意味着该位等于1。

    4. 在主测试和从测试之间、唯一的硬件设置差异是决定主器件/从器件的自举电阻器。 我的理解是否正确?

    硬件或寄存器值决定配置。  一个链路伙伴必须处于 MDI 主模式、而另一个链路伙伴必须处于 MDI 从模式。 通过读取两个 PHY 上的寄存器0x1834或检查原理图中的引脚 strap 配置值来验证这种情况。

    客户是否完全在使用 MAC 接口?

    此致、

    Nick