This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:TJ (max)和最大 功耗检查

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473113/tca9534a-tj-max-and-max-power-consumption-check

器件型号:TCA9534A

工具与软件:

您好、先生、

我们在  数据表中发现 Tj (max)仅为100oC、对吗? 通常、器件 IC 应该是125oC  。

如果 T4.2000 (max)只有100oC 、最大值是多少 TCA9534A 的功耗。

我们需要澄清这些参数、以便计算 Tc。

谢谢!

海洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ocean、

    T4.44 (max)在100°C 最大绝对温度下的规格 是的、这是正确的。  

    可使用以下公式计算最大功耗。  

    (T4.2-205 (max)(max))/ RthetaJA = Pt (max)

    我想这将是我计算总功耗的方式。  

    (100C - 85C)/122 C/W = 0.122W = 122mW 功率。  

    此致、

    Tyler