This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:用于 MIPI DSI LCD 显示屏的 DSI 转 FPD-Link III 桥接器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940N-Q1, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473296/ds90ub940n-q1-dsi-to-fpd-link-iii-bridge-for-mipi-dsi-lcd-display

器件型号:DS90UB940N-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以在 MIPI DSI 类型 LCD 屏幕和微控制器之间使用 FPD-Link?

这就是我想要的

µC : MIPI DSI=>DS90UB941AS-Q1=---  同轴电缆--- => DS90UB940N-Q1 => MIPI DSI:LCD 屏幕

DS90UB941AS-Q1 串行器可以处理 MIPI DSI、但我不确定 DS90UB940N-Q1是否 可以处理 MIPI DSI...

提前感谢您提供反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的。 我们的 FPD-Link 产品系列中没有基于 DSI 的解串器。

    此致!

    Nikolas