This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:原理图审阅

Guru**** 2841280 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473192/ds320pr810-schematic-review

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

您好!

您能否让我们回顾一下  DS320PR810电路?

我们使用引脚模式和从模式、不支持断电。

e2e.ti.com/.../PEGASUS-M8-CONTROLLER_5F00_A3_5F00_20250210_2D00_DS320PR810-_2800_1_2900_.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请在下面找到我的原理图审阅注释。 中提供了突出潜在问题或说明的注释  大胆 .

    • MODE :对于引脚模式(正常)、1k 至 GND。 SMBus 主模式和辅助模式的选项。
    • ALL_DONE_N :漂浮(好)。 针对 SMBus 模式可选择将4.7k 上拉至3.3V。
    • READ_EN_N :漂浮(正常)
    • EQ0_0/ADDR0 :为 L3绑定75k 至 GND
    • EQ1_0 / ADDR1 :为 L3绑定75k 至 GND
      • 与 EQ0_0结合使用时、这会将通道0-3 EQ 指数设置为18。  请注意、此 EQ 指数很高、这是所需的 EQ 设置吗?
    • EQ0_1 为 L3绑定75k 至 GND
    • EQ1_1 :为 L3绑定75k 至 GND
      • 结合 EQ0_1、这会将通道 4-7 EQ 指数设置为18。  请注意、此 EQ 指数很高、这是所需的 EQ 设置吗?
    • GAIN0/SDA : 使用4.7K 上拉至3.3V。
      • 如果使用引脚模式、请保持 GAIN0配置为有效的 L0-L4配置(strap)电平。 目前、它上拉至3.3V、这是我在 SMBus 模式下应该具有的 strap 配置。 建议针对引脚模式对 R571进行去弹、从而断开 I2C 总线。
    • RX_DET/SCL :使用4.7K 拉至3.3V、使用8.2k 拉至 GND (R699)拉至 L1
      •  如果使用引脚模式、请使 RX_DET strap 配置为有效的 L0-L4 strap 配置电平。 目前、它上拉至3.3V、这是我在 SMBus 模式下应该具有的 strap 配置。 建议针对引脚模式对 R570断电、以断开 I2C 总线。
    • GAIN1 :0dB 平坦增益时悬空(正常)
    • PD0/PD1 :连接到 GND (OK)
      • 请注意有关 PCIe 应用中 RX 检测的数据表注释:
        • 在 PCIe 应用中、PD0/1引脚可以连接到具有反极性的 PCIe 边带信号 PERST#或一个或多个适当的 PRSNTx#信号、以实现所需的 RX 检测功能。
    • RSVD0/1 :每个电容器上的解耦电容为0.1uF 至 GND
      • 按照数据表指南、请将这些引脚保持悬空(NC)。
    • RXnN/P :连接到 GFX_TXN+/-、与220nF 电容器交流耦合(正常)。
    • TXnN/P :连接到 PCIe_SLOT8X_HTDRn+/-线路
      • 请确保这些 PCIe 通道采用交流耦合、因为提供的原理图中未显示此情况。 建议使用的交流耦合电容值为220nF。
    • VCC :连接到1个10uF 和4个0.1uF 的解耦网络。
      • 请注意、建议每个器件使用一个1uF 大容量电容器  部分增加了额定值范围。
    • GND :已连接至 GND (正常)
    • RSVD2 / 3 / 4 / 5 : 每个电容器上的解耦电容为0.1uF 至 GND
      • 根据数据表指南、 建议每个引脚上的电阻均为0 Ω 至 GND、以实现出色的信号完整性性能。

    如果您或客户有任何问题或评论、请告诉我。

    此外、您能否告诉我终端客户以及在此应用中的用途?

    此致!
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、它用于外部存储。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    • EQ1_0 / ADDR1 :为 L3绑定75k 至 GND
      • 与 EQ0_0结合使用时、这会将通道0-3 EQ 指数设置为18。  请注意、此 EQ 指数很高、这是所需的 EQ 设置吗?

    (我将默认值更改为 EQ=13dB、在转接驱动器之后、连接器和布线隔离 损耗约为7.5dB、可以吗?)

    •        RSVD2 / 3 / 4 / 5 : 每个电容器上的解耦电容为0.1uF 至 GND
      • 根据数据表指南、 建议每个引脚上的电阻均为0 Ω 至 GND、以实现出色的信号完整性性能。
    • 的符号  DS320PR810-RSC-EVM 用户指南 RSVD2 / 3 / 4 / 5 在每个0.1uF 的去耦电容器到 GND 上,你可以帮助检查它吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    (我将默认值更改为 EQ=13dB、在转接驱动器之后、连接器和布线的内部 损耗约为7.5dB、没问题?)
    • 我认为此 EQ 增益是个不错的起点(EQ 指数8)。 通常、建议提供足够的 CTLE 增益来补偿前置通道插入损耗(在转接驱动器的 RX 引脚之前)。 此处是一份详细讨论转接驱动器调优的应用手册。
    [报价 userid="472872" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473192/ds320pr810-schematic-review/5656123 #5656123"] 的符号  DS320PR810-RSC-EVM 用户指南 RSVD2 / 3 / 4 / 5 在每个0.1uF 的去耦电容器上,你可以帮助检查它吗?[/报价]
    • 这是基于一项较旧的建议。 有关一些说明、请参阅此 E2E 博文。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您为客户提供支持。

    此致!

    卢卡斯