This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX32232MDBRP:DB (SSOP-16)封装的 CTE 热扩展系数(EP)

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470954/max3232-ep-cte-coefficient-of-thermal-expansion-of-the-db-ssop-16-package-max3232mdbrep

器件型号:MAX3232-MAX. EP

工具与软件:

您好!
查找 DB (SSOP-16)封装(MAX3232MDBREP)的 CTE 热扩展系数。 ...或者在哪里我可以找到它。

提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mladen:  

    感谢您在 E2E 上发帖!

    我们的数据表通常未列出该规格。 您是专门为封装寻找还是为裸片寻找 CTE? 根据您在此处的回答、我将在内部与正确的团队联系、为您找出答案。  

    如果可能、您能否分享您在此规格中的目标?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!
    寻找 MAX3232MDBREP 封装的 CTE -以确定它将如何扩展...我们有有限的空间.

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的澄清。 我会就此问题联系我们的封装团队。 请注意、获取该系数可能需要一周或两周的时间。 在查看其他 CTE 请求时、团队可能需要为您手动测量此值。 但希望他们已经拥有了它。 我将使该线程保持打开状态、以便它不会被遗忘。

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mladen

    我一直在与我们的封装团队来回发送消息。 他们已经开始了这一进程、预计将在本周结束时取得成果。

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ethan!
    我们正在耐心等待,我们确实感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mladen

    封装 CTE 为35ppm/C、芯片为2.61ppm/C

    感谢您的耐心等待!

    -Ethan