This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:总线控制器

Guru**** 2876520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473560/pca9534-bus-controller

器件型号:PCA9534

工具与软件:

您好!

邮件和数据表中为 RJA 提供的值完全不同。 哪一个要考虑?请提供确切的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    您指的是什么邮件?  

    我会使用数据表中的值。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    这些是为器件 PCA9534RGV 提供的值、而为该器件提供的数据表值为43.6

    因此,我已经要求确认,到目前为止,我们已经考虑的价值62.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我现在明白了。 是的、Jack 发送给您的值是正确的值。  

    PCA9534RGV 热指标需要在数据表中更新。  

    此致、

    Tyler