This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB9722-Q1:双端口解串器 FPD LINK III 至4通道 CSI

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472389/ds90ub9722-q1-dual-port-deserializer-fpd-link-iii-to-4-lane-csi

器件型号:DS90UB9722-Q1

工具与软件:

您好!

我们将在其中一个项目中使用双端口解串器。

解串器的规格:

1.双端口

IV 连接到4通道 CSI

3、功能安全

4.汽车认证

您能支持查找具有上述规格的器件型号吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil:

    您在 DS90UB9722-Q1线程中拥有正确的器件型号

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    您能否分享适合此功能的类似器件型号。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil:

    您要查找的器件是  DS90UB9722-Q1

    如果您需要完整的功能安全器件、唯一的器件是 DS90UB9724、但它是四通道器件。  

    您是否正在寻找双 Rx 端口或双 CSI 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    我正在寻找1个具有4个通道的 CSI 端口。 我想使用该解串器操作2个摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil:

    当前唯一的完整功能安全器件是 DS90UB9724F、但它是一款四通道器件。  DS90UB9722-Q1 是双版本、但仅包含 功能安全质量管理型。

    您有任何带宽要求吗?  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    感谢您的支持。

    我将使用四路解串器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adil:

    很高兴提供帮助。