This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CSRGZ 与 DP83867IRPAP 连接

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473734/dp83867cs-dp83867csrgz-connect-with-dp83867irpap

器件型号:DP83867CS

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我将连接两个 Phy 芯片 DP83867CSRGZ 和 DP83867IRPAP、

我是否必须使用性能更好的一个或两个变压器? 如果可以、您是否可以提供参考设计来帮助我们进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在产品说明书中看到了参考原理图设计、并推荐了 第105页的变压器器件 HX5008FN。

    在我的情况下、我是否应该将75欧姆电阻替换为0.1uF 作为 phy 芯片侧?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867cs.pdf?ts = 1739438136604&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关设计应用的更多详细信息? 您是否尝试背对背连接在同一电路板上?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我要 尝试背对背连接在同一块电路板上。

    我希望通过两个 FPGA 的以太网 PHY 接口(即 DP83867CSRGZ 和 DP83867IRPAP)在它们之间建立通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然建议按照数据表中的建议、在本设计中的 PHY 的每一端安装两个变压器。 我们尚未验证在此特定情况下仅使用一个变压器是否可行。

    谢谢

    David