This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH981-Q1:DS90UH981的 PLL 配置

Guru**** 2540000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473881/ds90uh981-q1-pll-configuration-of-ds90uh981

器件型号:DS90UH981-Q1

工具与软件:

您好、使用 DS90UH981时、如果 mode_del 为固定值、是否仍需要设置 PLL 相关寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于981和其他98x FPD-Link IV 器件、需要通过一些设置来配置输入(在本例中为 DSI、使用的是981)、视频处理器、流映射以及解串器时序和输出。 我们有一个脚本生成工具、可用于输入您的配置/设置、它将生成一个初始化脚本。 请联系您当地的 TI FAE 以访问脚本生成工具。

    如果您指的是特定的寄存器或 PLL 设置、请告知我们您指的是哪个寄存器。 在初始化中将有许多寄存器需要根据您的应用进行设置。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、对于第7.3.2.3节 FPD-LINK PLL、如果 MODE_SEL 已修复、我是否仍然需要配置 N 分频器? 因为我在原始文本中看到了以下句子:"在器件启动时自动设置 PLL 设置、与器件 MODE_SEL 设置协调"。

    此致、

    Zhouyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhouyi

    是的、对于 您所指的特定设置、PLL 在启动时自动设置、当为兼容速率和模式设置时、串行器/解串器对将在启动时锁定。

    然而、还有其他设置需要根据特定的应用和视频时序进行配置。 脚本生成工具可用于自动生成初始化脚本。 请联系您当地的 TI 现场办事处分享这些工具。  

    此致、
    Ikram