This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:LVDS 时钟是否必须是 REFCLK 的整数倍?

Guru**** 2948930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474203/sn65dsi83-q1-does-lvds-clock-must-be-integer-multiple-of-refclk

器件型号:SN65DSI83-Q1

工具与软件:

您好、专家:

LVDS 时钟频率是否必须是 REFCLK 的整数倍?

当前在我的用例:lvds clk 是60.5MHz ,我们反转一个外部 REFCLK 是25MHz ,这是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基准时钟源由 HS_CLK_SRC (CSR 0×0A.0)选择、通过本地 I2C 接口进行编程。 如果选择了外部参考时钟、则将其乘以 REFCLK_倍 频器(CSR 0×0B.1:0)中的因子以生成 LVDS 输出时钟。 当选择外部参考时钟时、该时钟必须位于25 MHz 和154 MHz 之间。

    因此、LVDS CLK 必须是 REFCLK 的整数。

    谢谢

    David