This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:实际性能值和数字

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466329/tcan1044a-q1-aactual-performance-value-and-the-number

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好!

您能否告诉我们以下两项的实际值以及每个温度(低温、正常温度、高温)下的测量次数?
.
・VIO 的1 μ A 电源电流待机模式器件
・μ A I/O 电源电流、待机模式

BR、

村山拓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    请帮助注意、指定的用于整个温度。 因此:

    • 1.5uA 是 低温、正常高温和高温的额定最大值。  
    •    感谢、14uA 是低温、正常高温和高温的额定值。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、VIO = 3.3V 时 ICC 和 IIO 的温度特性图
    VIO 引脚断开后、我想检查 ICC 和 IIO 的温度特性。 我能得到一个图表吗?

    BR、

    Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    遗憾的是、VIO 对于正常运行至关重要。也就是说、保持开路意味着器件将无法正确通电、我们将无法保证器件的功能。

    因此、我们 不会收集 数据表建议条件之外的数据、也不会获取该图。 但是、您可能预计电流非常低(低于通电时的指定值)、因为如果没有有效的 VIO 连接、器件将未上电、并且无法建立逻辑电平、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、VIO 对于正常运行至关重要、即保持开路意味着设备无法正确通电、并且我们无法保证设备的功能。

    >对于没有 VIO 引脚的版本,保持 NC 引脚开路不会导致问题,因为它内部没有连接:正确?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    是的、您是对的、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正确、谢谢。

    感谢您的确认。 考虑到这一点、当比较使用 VIO = 3.3V 和 NC 的情况时、ICC 与 IIO 曲线是否不同?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    是的、会有所不同。 谢谢、我将进一步与设计团队核实、以了解它们的不同之处并帮助您了解最新情况。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    谢谢、设计团队确认没有 VIO 的器件将会观察到更高的 Icc (即对于没有 VIO 的器件、图6-3 Icc 曲线与图6-4类似)。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供的信息!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masuru:

    很高兴提供帮助。 如果不需要其他信息、请帮助解决问题、谢谢。  

    此致、

    Michael。