This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:难以与 EVM 交谈

Guru**** 2763885 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474097/ds125df1610evm-difficulty-talking-to-evm

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

您好!

我在努力与 DS125DF1610EVM 重定时器进行交流。 我安装了 SigCon Architect v2.0.0.8并加载了重定时器的配置文件。 我还使用了 USB2ANY Explorer。 当我打开 SigCon Architect 或 USB2ANY Explorer 时、系统会提示我每次都更新 USB2ANY 固件。 执行该操作、并且可以切换 USB2ANY 上的 LED。 但我无法与评估板本身进行交谈。 我‘了一个"地址无效"错误、但 a)我认为我使用的是正确的地址(0x30)和 b)我已尝试下拉列表中的所有地址、但这些地址都未起作用。 此外、USB2ANY 接口也会不断崩溃。

有什么建议吗?

谢谢!
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您能否共享显示所有跳线位置的 EVM 图片? 我想确认它们配置正确。

    您是否正在使用连接到板载 I2C 总线的外部 USB2ANY、或者您是否正在使用带有 USB 插头的板载 MSP430微控制器?

    您是使用3.3V 还是2.5V 为电路板供电?

    在 SigCon Architect 和 USB2ANY Explorer 之间切换时、通常需要更新 USB2ANY 固件、因为这些程序需要不同的固件版本。 使用 USB2ANY Explorer 时、您是否能够读取/写入任何重定时器寄存器?

    此致!

    卢卡斯