This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:NC 引脚连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473821/ds16f95qml-sp-nc-pins-connectivity

器件型号:DS16F95QML-SP

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们将在航天应用中使用该器件。

您能否确认此10引线 Flatpack 封装的引脚8和9未内部连接。

我们要将这些使用的引脚接地、请确认此操作对器件性能没有影响?

谢谢!

德克兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Declan:

    [报价用户 id="642193" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473821/ds16f95qml-sp-nc-pins-connectivity "]

    您能否确认此10引线 Flatpack 封装的引脚8和9未内部连接。

    我们要将这些使用的引脚接地、请确认此操作对器件性能没有影响?

    [报价]

    我查看了器件封装的贴装接合图、可确认这些引脚未与芯片电气连接。 您可以将 NC 连接到 GND 而不影响电气性能。

    -鲍比