This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH981-Q1:关于 DS90UH981的上电过程

Guru**** 2547490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473637/ds90uh981-q1-regarding-the-power-on-process-of-ds90uh981

器件型号:DS90UH981-Q1

工具与软件:

使用 DS90UH981串行端口时、应该先配置 DS90UH981的上行模块(DSI TX)、还是先配置 DS90UH981? 是否有建议的上电过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    981具有需要活动视频输入以建立同步的视频处理器、因此应首先配置 DSI 视频源、并在之后输出活动视频和 SERDES 配置。 请遵循数据表中有关上电顺序的建议。

    此致、
    Fadi A.