主题中讨论的其他器件:USB2ANY
工具与软件:
您好、TI 专家:
在使用 UB962和 UB935时、我们将面临一些问题。可以在此处找到源票证。
我们将 TDA4->UB962->UB935->OVX3F 用于我们的视频线。
目前、我们发现了一个发生在 小概率事件中的问题。
在我们尝试写入一些寄存器时丢失了一些 I2C 波形:

连接 TDA4和摄像头之间的所有 I2C
对于我们的系统、我们使用 TDA4->UB963->UB935->x3fcamrea
和 i 测量系统中的所有 I2C、即具有 UB962的 TDA4 I2C 和具有 x3fcamera 的 UB935 i2c、如下所示
通道1 2用于 TDA4侧
用于 x3f 摄像头端的通道3 4、5 6、7 8、9 10

在时间轴10.75S 中、这里是一个无 ACK 问题

如果我放大波形

它尝试将一些寄存器写入摄像头、
但当地址0x36和第一个寄存器数据0x35写入摄像头时

UB935没有发送下一个数据0x09

0x09数据似乎在数据线上丢失了。这很奇怪。
您可以帮助我们解释为什么数据在这里丢失了。
有关 UB962和 UB935的配置、请点击此处
e2e.ti.com/.../ds90ub962-q1-ds90ub962-q1-greelysmart-ub962-ub935-register-configuration