This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:反相正反相和负反相到 A 和 B 输入

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473686/thvd9491-sep-inverting-positive-and-negative-to-a-and-b-inputs

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个逻辑问题、我们希望通过将正线连接到 B、将负线连接到 A 来解决、如下所示:  

因此、当我查看该表时:

如果收发器将发送"1"、则 R 中的输出为"0";当收发器将发送"0"时、R 输出为"1"、处于空闲状态时、它也为"1"?
您会说这是一件有效的事情吗?

谢谢!

道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDLE 输出为高电平、因为这是 UART 逻辑信号的空闲状态。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 如果您希望接收反相信号且空闲状态为低电平、则正常连接 A/B 线路、并在 R 引脚添加一个逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens Ladisch、

    感谢您的快速响应!
    逆变器不起作用、原因就在这里。

    在我的系统中、我们有主器件和从器件、主器件在 RS485中传输"1"(这意味着从器件可以在另一条线路上传回)和"0"(这意味着不在另一条线路上传输、以避免损坏主器件)

    这是我们得到的逻辑、现在的问题是"空闲"和"1"都似乎可以从从从器件传输到主器件(因此 R 上的逆变器不会帮助区分"1"和"空闲") 、这可能会损坏主器件。

    我们无法更改来自主站的逻辑、因此我们想我们可以通过相反连接 P 和 N 在从站中更改它、而在从站中、逻辑"0"可以发送、"1"/"Idle"不在另一条线路上传输。

    那么、我的问题是、我们是否以反向方式连接它(将 RS485_SIGNAL_P 连接到 B、将 RS485_SIGNAL_N 连接到 A)-它是否可以正常工作?

    谢谢!
    道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加失效防护电阻器(如 R359/R360)、将 A 和 B 拉至所需的空闲电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、道德:

    如 Clemens 所指出、可以在 A/B 引脚上填充上拉和下拉电阻器、以设置已知的偏置状态。 为 B 添加一个上拉电阻器、为 A 添加一个下拉电阻器将使 R OUTPUT 在空闲时为低电平。 如果您想对空闲模式执行相反的逻辑、则在 A 上连接上拉电阻器并在 B 上连接下拉电阻器。您可以尝试1k 电阻器。  

    -鲍比