This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:单向光纤通信

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469412/dp83869evm-unidirectional-fiber-communication

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869USB-2-MDIOMSP430F5529

工具与软件:

大家好、我们有一个使用 DP83869芯片的1000M 介质转换器原型。

我们使用的 SFP 是 SFP1G-LX-31-I:

https://www.fs.com/au/products/248907.html

原型(框 a 和 b 完全相同)正在工作、但仅当连接了"RED"光纤时:

对于我们的应用、需要单向、因此我们不能使用"冗余"光纤。

DP83869是否有支持我们进行单向通信的自举设置?

PS -我们的设计基于 DP83869 EVM 设计、因此搭接完全相同:

www.ti.com/.../DP83869EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能实现起来更困难、因为 PHY A 需要具有与 RX 连接相同的链路(通过 SD)。 如果蓝线断开连接、PHY B 将无法发送 FEF 指示。  

    我们的团队成员曾支持过之前的 E2E:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002023/dp83869hm-media-converter-mode-for-1000x-link-up

    您可以参考此信息、但否则、您可能需要连接第二根 FX 电缆。 是否有其他方法可以"软"限制单向通信?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome、我们愿意更换 DP83869。 有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这更多是通过 FX 实施 PHY 时的问题。 通过此实现、如果未正确连接 RX 电缆、其中一个 PHY 将无法了解是否存在有效链路。 可以通过在单板上进行信号检测来绕过、但这样 MAC 将始终相信存在链路并发送数据包。

    此致、
    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome、 USB-2-MDIO 是否能够使我们访问  原型板中 DP83869的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2MDIO 会有所帮助、但需要刷写 MSP430F5529并具有适当连接。 如果该模块在板载条件下可用(实施方式与 EVM 类似)或有 LaunchPad、则这是可行的。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我们能够使用 USB-2-MDIO 工具读取寄存器。 我们只是无法使环回设置正常工作。  

    总之、我们当前的硬件设置如下:

    是否值得进行此硬件修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望实现哪种环回? 它是铜侧反向环回吗? 如果是、请确保寄存器0x16[5:2]= 0x8。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只希望另一个 SFP 的单向传输从 SFP TX 到 RX。 请参阅上面的原始图表。 我们不希望连接"远程"光纤。  

    DP83869配置为 1000Base-T 转1000Base-X 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有红色连接、DUT 可能无法理解它是在 Fx 中链接的、因此可能无法将铜信号转换为光纤。

    您在哪种环回方面遇到问题?

    此致、

    Gerome.