This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:该串行器/解串器可以转换4k60视频信号吗?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9702-Q1, DS90UB971-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472976/ds90ub971-q1-can-this-serdes-transform-4k60-video-signal

器件型号:DS90UB971-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB9702-Q1

工具与软件:

TI 人好

我的客户想将 DS90UB971-Q1和 DS90UB9702-Q1作为内窥镜4k60视频信号链串行器/解串器进行评估。

您能帮我检查一下此 SerDes 是否可用于4K 60高速视频链吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    我们可以检查,但需要从您的端提供以下信息  

    1. 分辨率-  
    2. FPD - 60fps
    3. 数据类型-   
    4. DES 上将使用多少个 Rx 端口?

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn

    1. 分辨率-  3840×2160
    2. FPD - 60fps 是的
    3. 数据类型-  mipi.
    4. DES 上将使用多少个 Rx 端口? 只有一个通道良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    对于#3、我需要知道它是 raw8、10、12、rgb888等  

    对于#4,我需要知道有多少971将连接到9702。 它们都将具有相同的分辨率吗?  

    Glenn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn

    3.原始12.

    4.只有一个971

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、  

    您可以在内部 E2E 中将其移至吗? 我可以向您发送一个计算器来帮助您计算这个值。  

    Glenn