This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH983-Q1:DPTX 和串行器/解串器配置过程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473663/ds90uh983-q1-dptx-and-serdes-configuration-process

器件型号:DS90UH983-Q1

工具与软件:

您好!


我们遇到了一些问题、需要调试 DP。  DPTX 和串行器/解串器的上电顺序是什么? 我们应该先配置 dptx 寄存器还是 ds90uh983寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您谈论的是上电序列-您可以在器件数据表中找到该序列。  

    对于编程序列、我们有一个脚本生成工具、您可以使用它来生成具有正确序列的脚本。

    可以在 CDDS 上找到数据表以及脚本生成工具-如果您还没有访问权限、请告诉我、我可以通过电子邮件发送给您。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请帮助发送通过电子邮件生成序列的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、、我在数据表中找不到图形处理器和 DS90UH983-Q1序列发生器的清晰配置过程、因此我仍不确定是让图形处理器先工作、还是让983先工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了 e2e 上的私人信息请求。 我将继续在这里展开讨论。 谢谢。

    此致、
    Fadi A.