This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:TCA5013实施

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474561/tca5013-tca5013-implementation

器件型号:TCA5013

工具与软件:

您好!

我们有多种使用 NXP TDA8026的设计。 这款器件即将停产。

我们要用 TCA5013替换它。 我有以下问题:

1) 1)从 CPU、我们只有一个 CLK 和一个 I/O 来驱动所有四个 SAM。 是否可以将 IOMC1连接到 IOMC2、将 CLK1连接到 CLK2? 当然、当我们要地址卡插槽时将禁用 SAM IOSx 引脚、当我们要地址 SAM 时、将禁用 IOUC 引脚(使用寄存器0x01字段名称 IO_EN_UC 和寄存器0x11、0x21、0x31字段名称 IO_EN_SAMx)  

2) 2)是否有任何方式获取/购买 TCA5013EVM 电路板?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     纪尧姆您好:

        将 IOMC1连接到 IOMC2并将 CLK1连接到 CLK2的想法 应该可行。  

       我们对此器件没有专用的 EVM。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    1) 1)感谢您对实施的快速回答。

    2)关于评估板、是否意味着 TCA5013EVM 不再存在? 有什么办法得到一个旧的板在哪里?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们继承了其他 TI 产品线的此器件 、但从未 找到此器件的 EVM。

    寄存器

    Brian