This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:器件进入显性状态的条件

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474612/tcan1044a-q1-condition-which-the-device-enters-dominant-state

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们想仔细检查一下我们的理解是否正确。

客户询问在器件上电后处于正常工作模式时、将 TXD 从高电平拉至低电平是否会使器件输出处于显性状态。
我的理解是、只是将 TXD 从高电平转到低电平并不会使其成为显性信号、它需要总线信号 CANH/CANL 也具有差分输出(VDIFF>0);对吗? (数据表 8.3.2)

#背景

我们的客户在初始化 MCU 时设置默认 TXD = Lo、并认为每次重新启动系统时该器件可能会意外处于显性状态。 他们观察到的情况有所不同、在这些应用中未发现问题并且成功完成了 CAN 通信。 因此、他们想要查看详细信息。

此致!
胜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    TXD 为集成上拉电阻、因此如果没有来自 MCU 的输入、它将仅在总线上输出隐性状态。

    您能否仔细检查客户在初始化时将 TXD 设置为低电平、它们实际上是指将 TXD 拉至低电平(< 0.3 * VCC)、还是没有 TXD 输入?

    收发器还需要处于正常模式以驱动显性状态。 在初始化期间、其 MCU 是否将 STB 拉至低电平?

    此致、

    Sean