This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:交换通道以进行路由

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474609/tdp142-swapping-lanes-for-routing

器件型号:TDP142

工具与软件:

我们使用的是 TDP142 DisplayPort Re 驱动器。  TDP142是否必须 将 DisplayPort 通道0连接至 TDP142通道0 ? ... DisplayPort Lane 1已连接到 TDP142 Lane 1 ?? ... DisplayPort Lane 2已连接到 TDP142 Lane 2 ??  和 DisplayPort 通道3连接到 TDP142通道3?

如果我们可以交换通道0和2、将会改善我们的路由。 换言之...

DisplayPort 信道     TDP142通道

     2.                 0

     1.                 1.

     0                 2.

     3.                 3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此 E2E 类似、您可以更改通过 TDP142连接的通道顺序、但您需要使 DP 拉电流/灌电流和 DP 连接器之间的顺序保持一致。 本质上、如果您在 TDP142的一侧交换通道顺序、则需要在另一侧重新交换。

    此外、如果您计划更改通道顺序、则需要禁用 AUX 侦听。 这可以通过上拉 SNOOPENZ 引脚来实现:

    此致!

    Shane