This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:是否可以使用同轴电缆连接到 DS90UB947-Q1?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474366/ds90ub926q-q1-can-it-use-coaxial-cable-to-connect-to-ds90ub947-q1

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1DS90UB928Q

工具与软件:

你(们)好  

DS90UB928Q 是否可以使用同轴电缆连接到 DS90UB947-Q1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、947与928兼容、两个器件都支持同轴电缆。

    此致!

    Nikolas