This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:通过串行器/解串器进行 I2C 通信。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473528/ds90ub935-q1-i2c-communication-through-serdes

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

你好  

对于 串行器/解串器中的 I2C 双向控制通道、当串行器需要请求通信时、串行器是否需要中断解串器? Qr 串行器和解串器都可以在不同的时间充当主器件?  我是有点困惑后,我读,你能帮助解释它吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    如应用手册中所述、 使用双向控制通道的 I2C 事务支持三种类型的操作: 本地、远程和远程从器件。  

    此功能取决于您的系统设置。 您的 I2C 主器件位于 DES 侧或 SER 侧。 每个器件都可以充当 I2C 从设备代理或主设备代理、具体取决于 I2C 工作模式。  

    请参阅此应用手册、以了解每个情况的更多说明。

    e2e.ti.com/.../SNLA222_5F00_I2C-Over-DS90UB913_2D00_4-FPD_2D00_Link-III-with-Bidirictional-Control-Channel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh

    我已经阅读了你分享的文档,但我仍然感到困惑。
    问题1:如果摄像头内的串行器希望将一些状态发送到主机控制器、摄像头是否可以发起与主机控制器或解串器的通信?
    问题2:此外、如果远程 I2C 上的传感器要将状态发送到主机控制器、传感器和串行器之间是否需要中断 GPIO 端口?
    您能更详细地解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    [报价 userid="533844" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473528/ds90ub935-q1-i2c-communication-through-serdes/5657367 #5657367"]问题1:如果摄像头内的串行器想要向主机控制器发送某些状态、摄像头是否能够发起与主机控制器或解串器的通信?

    您的摄像头是否有 MCU? 否则、您如何从器件启动 I2C 事务?

    [报价 userid="533844" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473528/ds90ub935-q1-i2c-communication-through-serdes/5657367 #5657367"]问题2:此外、如果远程 I2C 上的传感器想要向主机控制器发送状态、传感器与串行器之间是否需要中断 GPIO 端口?[/QUOT]

    我认为为此类中断使用 GPIO 是最好的主意。 否则、您需要经常从图像传感器读取状态寄存器。

    但中断 GPIO 将作为独立工作、它不需要 I2C 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh

    我现在很清楚提问2、谢谢!

    但对于问题1、我们的摄像头内部没有 MCU。 基于该设计、我想知道串行器如何在功能安全应用中向主机控制器发送紧急警告(状态或错误)?  主机控制器是否 通过 FPD-link 控制通道频繁从图像传感器读取状态寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    电压传感器电平、温度传感器电平、错误、状态等紧急 SER 警告都是 SER 中诊断寄存器的一部分、您可以将警报标志编程为在 DES 中断引脚上输出到 SoC。