This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:IBIS-AMI 完整链路仿真

Guru**** 2885140 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473604/ds125df410-ibis-ami-full-link-simulation

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS100BR410

工具与软件:

嗨、团队:

我想对 DS125DF410作为转接驱动器的行为进行仿真、但下载的 IBIS-AMI 被分成 Rx 和 Tx 模型。

快速入门指南指出、"在这两个原理图之间、可以模拟和分析图1中所述的完整链接。" 从原理图 ASIC_TX_TO_DS1xxDF410获取的均衡波形是否已传递到原理图 DS1xxDF410_TO_ASIC_RX?

此致、

米山直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki-San、

    是的、这是正确的、在 ASIC_TX_TO_DS1xxDF410中仿真的均衡/重定时波形输出用作 DS1xxDF410_TO_ASIC_RX 的输入。 应在 DS1xxDF410_to_ASIC_RX 之前对 ASIC_TX_TO_DS1xxDF410进行仿真。

    另一个小注意事项是 DS125DF410是重定时器、它不同于转接驱动器、因为它包含 DFE 和 CDR 功能块。 以下常见问题解答介绍了重定时器和转接驱动器之间的区别。

    链接

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您提供有用的链接。 我之所以将其称为转接驱动器、是因为我在重定时功能关闭的情况下使用它。

    您能否为 DS100BR410提供 IBIS-AMI 模型? 我想确认它是否适合我的系统、但无法从产品页面下载它。

    此致!

    Naoki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    我理解、感谢您的澄清。 我将通过电子邮件与您分享 DS100BR410 IBIS-AMI 模型。

    此致!

    卢卡斯