This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:使用 DP83867ERGZ-R-EVM 开发定制板

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470133/dp83867ergz-r-evm-developing-custom-board-using-dp83867ergz-r-evm

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM

工具与软件:

我正在使用 DP83867ERGZ-R-EVM 开发  定制板您可以 e2e.ti.com/.../ETHERERNET-TO-STM32.pdfe2e.ti.com/.../8512.ETHERNET.pdf 请查看 STM32MP157FAC1定制板的原理图并验证连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的政策是、现场应首先根据我们的原理图检查清单评估设计。 此器件的检查清单如下: DP83867.xlsx

    如果有任何超出此检查清单的问题、我可以进一步提供帮助。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83867 (2)(1).xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    我在该原理图检查清单中没有填写任何问题。 您是否能够对设计进行评估?

    如果您对设计的任何部分都不确定、可以在"客户问题"列中提问。 完成后、将检查清单发回我们、我们就可以提供答案

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您发送的检查列表表格。

    此处标记的部分作为图像。我无法编辑它。

    如何获取上面发送的检查表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    您需要从底部选择"Pin Wise Checklist -RGZ"选项卡。 此操作将向您转至此器件的原理图检查清单:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83867 (2)(1)(1).xlsx 、请查看此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    为了在检查清单中回答您的问题、LED 电路在高电平有效 LED 极性设置下看起来正常。

    此致!

    Shane