This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822 IC 自动加载(bootstrap)配置

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1472409/dp83822h-dp83822-ic-bootstrap-configuration

器件型号:DP83822H

工具与软件:

我想知道以下电阻器组合的自举配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    以下是 DP83822在给定设置下的自举配置:

    对于具有内部上拉电阻的自举、RX_ER 上的电阻值不正确。 对于3级、你应该使用6.2K 的上拉和1.96K 的下拉

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您能否确认配置模式。 RGMII、RMII 或 MII。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shane、

    要确认自举配置、使用的电阻器组合是 RGMII 模式和25MHz 时钟。 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您配置为具有25MHz 时钟的 RGMII 模式。 请查看我之前回复中的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您能否确认 RMII 主模式的引导加载配置是否 正确、或者我们是否需要进行任何更改?

      

    谢谢

    散列 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    对于 RMII 主模式、您需要使用25MHz 基准时钟设置 RMII。

    要进行该设置、请使用 RX_ER 和 RX_DV 上的以下上拉/下拉组合:

    此致!

    Shane