This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT20:SN65ELT20D 和放大器;SN65ELT21D

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470050/sn65elt20-sn65elt20d-sn65elt21d

器件型号:SN65ELT20
Thread 中讨论的其他器件:SN65ELT21

工具与软件:

在这里、我们使用的是 SN65ELT20D 和 SN65ELT21D 光学通信接口。 问题在于、我们面临接收器 IC 的问题、因为发送信号可以(使用 DOCKLIGHT 应用程序馈入 RS 232)并在 SN65ELT20D 的 IC 的2和3引脚处检查。但在接收器侧、我们没有获得预期数据。我们已更改了接收器侧的上拉电阻和下拉组合。请建议我来解决此问题。

 /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1738747158187v1.jpege2e.ti.com/.../6683.OFC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    在您的原理图中、SN65ELT21的 Vcc 似乎并未连接到5V、但我假设这只是拼写错误。

    PECL 线路的端接方案 似乎存在问题。 在原理图中、它看起来是两种不同端接方案组合实施的。 一种方法是使用 Vcc/GND 之间的电阻器偏置 PECL 线路、如下图所示:

    另一种方法是在该配置中使用来自接收器的 VBB 输出:

    VBB 的最大灌电流/拉电流仅为0.5mA、预计可用于高阻抗输入端。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     我已经 根据您的建议对电路进行了尝试和测试、但仍然无法获得正确的信号。 我们发送的信号是正常的,直到我们把伏特/伏特部分更改为 mV ,然后我们发现了噪声,即200mV 幅度。我已经放置了0.1uF 电容器跨 IC Vcc 和 GND ,但我们仍然无法实现正确的信号。您能给我们建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    您能否分享您更新后的原理图以便查看您的当前设置? 您在哪里看到200mV 的噪声?

    您是否能够识别数据在信号链中的何处丢失? 您曾提到从驱动器发出的信号看起来是正确的。 来自 OPT155-31405TR 的信号看起来是否正确? 接收器的输入(D 和 D_n)和接收器的输出(Q)怎么样? 如果您可以包含这些信号的示波器跟踪、则可能对调试过程有所帮助。

    我还意识到、您包含的方框图分辨率非常低、如果可能的话、您能以更高的分辨率再次上传吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6683.OFC-_2800_1_2900_.pdf

    尊敬的 Jack:

     根据您的要求 、我再次分享了 pdf 、之前分享的框图与此无关、误我分享了它、请忽略框图。我还分享了示波器信号图、请检查它。

    此致、

    Venkat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkat

    您在上一个评论中共享的原理图与您帖子中的原始原理图相同。 您是否根据 以前的建议对其进行了更改?

    请按照此图中的建议实施偏置电阻器和端接。 Vterm 将来自 SN65ELT21的 VBB 输出。

    如果这样不起作用、请包含来自接收器输入(D、D_n)和输出(Q)的高质量示波器快照。 我无法从您发布的内容中说明太多细节。

    此致、

    插孔