This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:构建 USB 高速眼图问题的测试程序

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475449/tusb216-q1-test-procedure-to-construct-usb-high-speed-eye-diagram-issue

器件型号:TUSB216-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们看到了 构建 USB 高速眼图的8.2.2.1测试程序的 TUSB216-1数据表

大约 8.2.2.1.2适用于设备端应用:

Q1:将 USB 主机、USB-IF 器件侧测试装置和 USB 器件连接至 TUSB216-Q1。 ‘USB-IF 器件测试装置配置为"init"位置

什么是初始化位置?

Q2:允许主机枚举设备

如何让主机枚举器件?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    [报价用户 id="505972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475449/tusb216-q1-test-procedure-to-construct-usb-high-speed-eye-diagram-issue "]

    Q1:将 USB 主机、USB-IF 器件侧测试装置和 USB 器件连接至 TUSB216-Q1。 ‘USB-IF 器件测试装置配置为"init"位置

    什么是初始化位置?

    [报价]

    这适用于某些具有 test 和 init 开关的测试装置。 并非所有测试装置都具有此开关、这更是为了仅针对执行此开关的装置。 下面是一个示例:

    [报价用户 id="505972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475449/tusb216-q1-test-procedure-to-construct-usb-high-speed-eye-diagram-issue "]

    Q2:允许主机枚举设备

    如何让主机枚举器件?

    [报价]

    这应该会自动发生、此步骤仅指示在开始发送数据包之前为其提供在主机枚举的时间。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    Ryan