This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:输出跟踪

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473745/sn65dphy440ss-output-trace

器件型号:SN65DPHY440SS

工具与软件:

尊敬的专家:

如果输出布线为引线 1英寸 FR-4、10密耳 平均电流 1.4Gbps 会对结果产生很大影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440 TX 为 TX 提供 HS 电压摆幅、HS 预加重、LPTX 边沿速率控制、您正在寻找什么具体影响?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们需要进行寄存器配置。 应如何将寄存器配置为1英寸 FR-4、10mil、MIPI 速率为1.4Gbps、并在72MHz 下进行配置? 720 MHz 下是否有参考寄存器配置?

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Winnie

    您可以通过引脚搭接模式配置 DPHY440。 您不必使用寄存器配置来配置 DPHY440。  

    1in 布线在700MHz 处的损耗约为0.15dB、因此我现在要将 TX 预加重设置为0dB。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这种情况下 TX 的上升和下降时间、值如何?

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Winnie

    需要调整上升和下降时间、具体取决于设计要求。

    谢谢

    David