This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473936/tusb8042-tusb8042

器件型号:TUSB8042

工具与软件:

我是 Aimtron Technology Pvt.Ltd.的 Mihir Chauhan 我们正在开发一个专门在音频域中使用的应用项目。 在本项目中、我们决定使用将与 DSP 集成的 USB 集线器进行通信。

在此项目中、我们的客户需要上游端口具备主机充电功能。 这意味着、上行端口必须配置为设备模式、但它应该为主机(即 iPad)充电。 因此、我想询问从集线器上流端口为主机充电是否可行? 如果是、那么它将如何工作?

您是否有任何 USB 集线器 IC、它具有 PD 充电功能并支持 USB 上流端口充电至主机设施。

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

       TUSB8042本身不支持上行端口充电、但您可以添加具有 Type-C 端口的 PD 充电器件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您分享信息。

    是否有任何参考设计可以帮助我们在设计中实施此方案? 如果您有、请与我们分享。

    此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mihir:

      我们的团队没有这样的参考设计、您可以向 PD 控制器团队提交另一个请求单、他们应该有您感兴趣的东西。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您分享信息。 我将关闭该票证、并为 PD 控制器创建另一个票证。

    此致、

    Mihir