This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:串行器/解串器之间是否需要睡眠

Guru**** 2867110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475235/tdes960-is-sleep-is-required-between-serdes-register

器件型号:TDES960

工具与软件:

您好!

我正在配置以下解串器寄存器、然后再启用 Xavier NX SOM 上的流:

  • CSI_PORT_SEL(0x32)
  • CSI_CTL(0x33)
  • FWD_CTL1(0x20)

是否有必要在写入这些寄存器之间添加延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanna:  

    只要遵循标准 I2C 时序、两次写入这些寄存器之间就不需要延迟。  

    此致!

    佐伊