This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:SDI 电缆驱动器

Guru**** 2384820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, DIT4192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1468572/lmh1218-sdi-cable-driver

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: DIT4192

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在 使用 LMH1218设计电路板。

您能否告诉我、如果 SDI BNC 输出意外连接在一起、器件是否存在损坏风险?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    我们将对此进行深入探讨、下周早些时候会与您联系。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazukh:

    我认为连接输出不会损坏器件的风险。 但请注意、将它们连接在一起没有好处、因为这会破坏输出数据。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    您能告诉我 您发表评论背后的技术原因吗?

    例如、 内部是否有耦合电容器? 或者、该器件是否在驱动器中具有保护电路?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    器件中没有保护电路。 短路是在交流耦合电容器之前或之后发生、还是在电缆之后发生?

    在输出短路后、您是否发现数据输出存在任何问题或性能下降?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    假设用户在交流耦合电容器之后正确接线。
    我们不假设在将驱动器实现到 PCB 后、输出引脚彼此直接连接。

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    好的、这是可以接受的。 这不会出现任何问题、因为产生的摆幅将为0V。+和-差分信号将相互抵消。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    抱歉还有一个问题。
    您是否可以为此器件(适用于驱动器和均衡器)提供 ESD 保护电路示例?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将询问一位设计人员有关此问题的信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    SDI 是具有75欧姆阻抗的 CML。 该器件通过两个二极管从信号引脚连接到 VCC 和 GND、提供低电容 ESD 保护。  如果数据线高于 VCC 或低于 GND、则 ESD 二极管会导通。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的答复。

    当在旁路模式下使用 SRC 时、配置如下所示;

    AES 输入-> SRC (旁路模式)-> AES 输出。

    AES 驱动程序是否 随意生成 AES 输出帧?

    已实现 DIT4192。 是否可以通过外部引脚指向指定帧的顶部?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤山

    您是否在向  DIT4192或 LMH1218询问 AES 问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    我的客户提到的是 DIT4192 AES 驱动器。

    此致、

     伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤山

    我已将您的问题转交给我们的音频组、以获得对  DIT4192 AES 驱动程序的支持。

    谢谢

    David