This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:关于 DS25BR110TSD/NOPB 的输入交流调节

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475025/ds25br110-about-input-ac-regulations-of-ds25br110tsd-nopb

器件型号:DS25BR110

工具与软件:

您能告诉我们 DS25BR110TSD/NOPB 的输入交流规定吗?

我在数据表和应用手册中找不到它。

如果这是一般 LVDS 规范、如果您还可以告诉我应参考哪一种规范、我将不胜感激。

此致、

长冈耕平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagaoka-San

    如果可能、最好在不采用交流耦合的情况下连接 DS25BR110。  LVDS 接收器具有较宽的共模电压范围、 可以直接处理大多数信号。  在许多情况下、没有任何偏置的交流耦合已经成功。  添加外部共模电压偏置将提供额外的噪声抑制。  我建议提供 ~ 1.2V 的外部偏置。 请参阅此应用手册、了解如何将 LVDS 输入进行交流耦合、 https://www.ti.com/lit/ab/slaa840/slaa840.pdf

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David-San

    感谢您的支持。

    如下所示。 我将回复我们的客户。

    此致、

    长冈耕平