This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:I2C 电压电平转换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL9538, TCAL6408, TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476529/tcal9538-i2c-voltage-level-translation

器件型号:TCAL9538
主题中讨论的其他器件: TCAL6408TCA9536、TCA6408

工具与软件:

这似乎很明显,它应该工作,但要确保...
 tcal9536和 tcal9538具有5V 容限输入。  我的处理器必须以3.3V 的电压运行、所以 I2C 是3.3V 的、并且我的手机调制解调器上有一些 I/O、它们需要以1.8V 的电压运行。
我可以 在1.8V 下运行 tcal9536和 tcal9538并让 I2C 运行(上拉)至3.3V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在  VCC 以上有 I²C 信号

    (这些输入最高只能承受3.6V 电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    TCAL9538没有5V 耐压输入。 正如 Clemens 所说、电压仅高达3.6V。  

    您是否考虑过 TCAL6408? 它也具有3.6V 容限输入、但是它将 I2C 和 GPIO 逻辑电平分开。 您可以运行 I2C = 3.3V、GPIO 侧= 1.8V。  

    TCAL9536不存在。 我想您是指 TCA9536? 该器件确实具有5V 容限输入。 从技术上讲、您可以在 VCC = 1.8V 时运行 IO 扩展器、并将 I2C 上拉至3.3V。 这是可以的。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler、是的、我使用过 TCA6408、但它不提供更小封装。
    您一直很有帮助。