This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:2次 TCA5013操作、8个 SAM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476163/tca5013-2x-tca5013-operation-with-8-sams

器件型号:TCA5013

工具与软件:

嗨、团队:

我的项目使用2个 SAM IC - TCA5013、8个物理 SAM 卡。
我对两个 TCA 的运作有一些担心。

目前在设计中 、2个 TCA5013:

  • I2C 地址
  • 共享 MCU 的 SC CLK、SC IO
  • IRQ1、IRQ2、SHDN1、SHDN2 与 MCU 分开

问题是:
1) 1)当不同的 I2C 地址时、2个 TCA IC 以及8个 SAM 是否能够依次工作? (两个 SHDN 引脚= 1)

2) TCA 的2个 SHDN 引脚能否共享 MCU 的1个 GPIO 引脚?

3) 3)如果 TCA5013进入 SHUTDOWN 模式(SHDN=0)、则 SC CLK、SC IO 引脚的状态是什么? 高阻抗?  如果我关断2个 TCA5013中的1个、它是否会影响剩余的 TCA5013 (CLK/IO)?

以下是我的2x TCA5013原理图:

请检查并告诉我您的宝贵意见。 非常感谢。
VietCuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VietCuong 您好:

    [报价 userid="474735" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476163/tca5013-2x-tca5013-operation-with-8-sams ]1)当使用不同的 I2C 地址时、2个 TCA IC 和8个 SAM 能否轮流工作? (两个 SHDN 引脚= 1)[/QUOT]

      是的、对于具有 不同 I2C 地址的两个 TCA 器件、它可以是8个 SAM。

    2) TCA 的2个 SHDN 引脚能否与 MCU 共享1个 GPIO 引脚?[/QUOT]~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476163/tca5013-2x-tca5013-operation-with-8-sams

     仅在 SHDN 始终为高电平时有效

    [报价 userid="474735" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476163/tca5013-2x-tca5013-operation-with-8-sams ]3)如果 TCA5013进入关断模式(SHDN=0)、SC CLK、SC IO 引脚的状态是什么? 高阻抗?  如果我关断2个 TCA5013中的1个、它是否会影响剩余的 TCA5013 (CLK/IO)?

    在 SHDN 模式下、只有卡插入检测电路仍然有效、所有其他 IO 均关断。

    如果您共享 SHDN 引脚、如何控制要关断哪个 TCA。

    好的

    Brian