This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:具有闪存的 I2C GPIO

Guru**** 2865890 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476428/tca9554-i2c-gpio-with-flash-memory

器件型号:TCA9554
主题中讨论的其他器件:TCAL6416R

工具与软件:

您好!  

我找到了此链接、它提供了 I2C GPIO 的概述。  

https://www.ti.com/interface/i2c/general-purpose-ios-gpios/overview.html

我正在寻找 I2C GPIO、它至少有8个 GPIO 具有内部闪存、因此在下电上电后、我们无需再次通过 I2C 进行编程/配置。 电源复位后、它应在所有 GPIO 上保持之前的状态。 有任何建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们在 I2C IO 扩展器中不支持闪存。 电源复位后、我们的 IO 扩展器将恢复为默认状态。  

    我可以使用的最接近的器件是 TCAL6416R、电源复位会将寄存器复位为默认状态、但是外部/RESET 引脚置位只会使 I2C/SMBus 状态机复位。  

    此致、

    Tyler