Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCAL6416, PCF8575
主题中讨论的其他器件:TCAL6416、TCA6416A 、
工具与软件:
大家好!
我在下面使用了原理图进行验证。
- P0作为输出、P1作为输入。
- 上电时、我需要 P0 不要连接到"0"(接地)、否则会关闭我想避免的电流保护芯片。 根据我在启动时看到的情况、所有 GPIO 均为高电平、因此我将会很安全、对吧?
- 上电后、我需要将 P0配置为输出、但不会变为零。 我怎么能做到这一点? 我能:
- 将相对于"P0"的输出寄存器写入高电平
- 是否像配置输出一样配置 P0?
请帮忙 完成设计。
非常感谢