This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:低温下无消息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476344/tcan4550-q1-no-message-at-low-temperatures

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用的是 TCAN4550-Q1、他们现在可以发现 TCAN4550-Q1在低温条件下没有消息、他们不确定 TCAN4550-Q1是否有问题。

他们的系统是 NFC- MCU - CAN、NFC 使用 SPI 将信号传输到 MCU、MCU 使用 SPI 传输信号传输到 tcan4550-Q1、最后 tcan4550-Q1将信号传输到另一个 ECU。 所以它们在每个器件中进行低温测试。 它们 在 NFC/MCU/CAN 中快速喷出制冷剂,并获得 SPI 信号,您可以查看 SPI 信号,您能帮助看到任何设备 SPI 中的任何异常吗?

e2e.ti.com/.../2025_2D00_02_2D00_08_5F00_10_2D00_58_2D00_13_2800_normal-temp_09FF_.kvdate2e.ti.com/.../2025_2D00_02_2D00_08_5F00_11_2D00_00_2D00_46_08FF_Spray-a-quick-refrigerant-in-NFC-about-3-minutes_09FF_.kvdate2e.ti.com/.../2025_2D00_02_2D00_08_5F00_11_2D00_02_2D00_23_08FFB755_NFC_2900_.kvdate2e.ti.com/.../2025_2D00_02_2D00_08_5F00_11_2D00_08_2D00_03_2800_Spray-a-quick-refrigerant-in-MCU_2900_.kvdate2e.ti.com/.../2025_2D00_02_2D00_08_5F00_11_2D00_25_2D00_01_08FF_Spray-a-quick-refrigerant-in-CAN_2900_.kvdat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    我无法打开您已附加的文件。  您能否以其他格式提供它们?  

    我不知道他们的电路配置是什么样的、以及他们是否在使用晶体。 但是、如果他们使用晶体、冷喷可能会导致时钟中断、从而导致通信问题。  

    谢谢!

    Jonathan