This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:多路复用 CANH 和 CANL 线路与 GPIO、用于逻辑开关以实现固件模式选择

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413, TMUX7236, TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1473825/tcan3413-multiplexing-canh-and-canl-line-with-gpio-for-logical-switch-for-firmware-mode-selection

器件型号:TCAN3413
Thread 中讨论的其他器件: TMUX7236TMUX6236

工具与软件:

团队成员、您好!

 在我们的设计中、我们使用 TCAN3413作为传输接收器、该设计使用 RK3576 SoC 来支持 CAN FD 和传统 CAN 2.0B 协议通信。 我们有一个连接 CAN 总线的外部连接器、即 CANH 和 CANL 线、将连接到车辆系统 CAN 接口。 我们还需要多路复用、可以将其线路连接到 SoC 的2个 GPIO 以进行工作模式选择

在器件上电时、如果我们 SoC 将检查 GPIO 状态(如果 GPIO1将为低电平)、器件将在 Code programming 中启动、并在其他 GPIO2的类似其他用例中启动。

但问题是、当器件将连接到车辆的 CAN 总线时、如果总线上和通电时 SoC 尝试检查 GPIO、则会损坏 SoC、因为 SoC 的 GPIO 的电压电平将为3.3V 或1.8V。

我们需要有关布朗标记的区块的建议。 请提供使用 GPIO 多路复用此线路的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CAN 线路和 GPIO 之间添加高阻值电阻器、以将钳位电流限制为安全值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将能够使用高阻值电阻器来限制电流、但当总线处于故障状态时、电压会怎样。 还需要考虑额定电压多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    您还可以考虑使用钳位二极管和/或具有电平转换功能的 GPIO 扩展器。

    我会进一步建议与 MUX 团队核实额定电压高达30V 的多路复用器、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的快速响应。

    您可以给我一些示例电路以作建议。

    谢谢

    Hiren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    我已将该主题移至 MUX 团队以获得其他建议、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    今天是 TI 全息图像

    我们的团队将在明天回复此主题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    TMUX7236或 TMUX6236应该是适合此用例的器件、因为它们可以支持30V 电源和30V 输入信号。

    如果还有任何其他需求、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我们需要考虑多路复用器的尺寸尽可能小、因为我检查了您建议的器件、它们是4x4mm 的。我们可以使用的器件外形尺寸是否可能更小。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    就具有高电压(30V 支持)的多路复用器而言、我们团队提供的最小封装是4x4的 WQFN

    表1.

     我使用 ti 搜索工具找不到任何其他小于 wqfn 的东西、所以您是否可以使用7236或6263?

    此外、当多路复用器在其输入端看到30V 信号时、是否会使用30V 电源为其供电?

    此致、

    Kameron