This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:UL 和 CSA 电路保护

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476123/am26ls32a-ul-and-csa-cirtification

器件型号:AM26LS32A

工具与软件:

 AM26LS32AIDR 是否具有 UL 和 CSA 安全认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想答案是"否"。 该器件不是隔离器、也不能处理高电压、因此我认为任何安全认证都不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikeno-San、

    请详细说明 UL 认证,但为了回答您的问题,我认为这款器件没有 Clemens 所说的 UL 或 CSA 认证。

    此致、

    Eric Hackett