This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:输入电压额定值

Guru**** 2812285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476443/dslvds1047-input-voltage-rating

器件型号:DSLVDS1047

工具与软件:

嗨、团队:

输入电压的绝对最大额定值为 Vcc+0.3V。

如果浪涌或过冲电压高于此额定值、IC 是否存在任何风险?  

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个连接到 VCC 的钳位二极管。 如果电流超过安全值、则存在风险。 数据表未指定该限值;假设某个值很小、例如1 mA。