This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:是否可并行连接 TCA6418E 以便与多个器件进行 I2C 通信?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476431/tca6418e-can-the-tca6418e-be-connected-in-parallel-for-i2c-communication-with-multiple-devices

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件: TCA9543A

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在使用 TCA6418E、并且已并行连接两个 TCA6418E 器件、用于 I2C 操作。 但是、它们只能与其中一个器件通信。 他们希望确认此芯片是否支持多个并行连接的器件以进行通信。 如果是、应该考虑哪些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件具有固定地址(请参阅表3)、因此同一总线上不能有两个器件。 TCA9543A 之类的开关会很有用。